This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCR010505:EMI 问题

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: DCR010505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/859540/dcr010505-emi-issue

器件型号:DCR010505

尊敬的团队:

我的客户在使用 DCR010505进行辐射发射测试时遇到问题。 它们会以800kHz 的倍数出现重复尖峰、这是器件的开关频率。 我对器件内部使用的内核很好奇。 是气芯变压器还是层压芯?

有任何关于 EMI 问题的建议吗?

此致、

Caglar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Caglar、

    辐射 EMI 可能由多种因素(器件开关行为、PCB 布局、组件选择等)共同导致。

    您能否在测量过程中提供辐射 EMI 数据和测试条件? 您能否提供客户电路板的 PCB 布局? 此外、如果可能、您的客户是否可以访问传导 EMI 测试? 通常、对于辐射 EMI、我已经在 MHz 范围内看到了显著的噪声测量、而对于传导 EMI、可以更容易地看到来自基波开关和谐波的 kHz 范围噪声。  

    输入电容器的放置将显著影响传导和辐射 EMI 测量、因为降低高 di/dt 环路会降低耦合到输出端的开关噪声并整体降低 EMI。 此外、还可采用适当的接地和屏蔽技术来抑制这些噪声。  

    至于变压器、它是环形卷轴变压器、我认为它是空气芯、但我将再次与之前从事这方面工作的团队确认。 请注意、我的回复可能会延迟、因为它接近假日季。  

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Caglar、

    为了巩固支持、我将关闭此主题、并在您发送的 Outlook 邮件中继续讨论变压器内核。

    如果您对此设备有任何疑问、请回复您发送的 Outlook 消息、以便将所有讨论保留在单个主题上。

    此致、

    Jimmy