This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478:升压设计中的不稳定 PWM 信号、第2部分

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3478

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/828510/lm3478-unstable-pwm-signal-in-boost-design-part-2

器件型号:LM3478

你好!

假期已经结束、我现在已经完成了与原始问题(已锁定)相关的一些测量。

VIN=3.5V

CH1、黄色、5V/div:M1的栅极、用于触发(在此测量期间、在 DR 和栅极之间连接了一个22Ohm 电阻)

CH2、绿色、50mV/div:Isense 引脚

CH3、红色、2V/div:M1的漏极

CH4、蓝色、50mV/div 和1.35V 偏移:comp 引脚

示波器带宽= 500MHz

缩放短脉冲:

Isense 和 Comp 上有毛刺脉冲(部分原因是探测不良...)、但据我所见、它们是在 DR 关闭后出现的。

在正确的脉冲上可以看到相同的毛刺脉冲、与 DR 变为低电平的关系相同:

正如我在原始问题中提到的、对于这个测试、我只为 LM3478输入电压引脚使用了一个单独的电源。 对于上面的示波器屏幕截图、两个电源都是3.5V。 如果我将 LM3478电源更改为3.6V (保持3.5V 至 L1)、将不会出现短脉冲。

我为什么会得到这个短脉冲?

BR

/P-O

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您发帖。  这听起来像是一个噪声问题。  您能否在 VIN 引脚和 GND (放置在非常靠近 IC 的位置)之间添加一个1uF 本地电容器、并在输入线路和电容器之间添加一个10欧姆电阻?   

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否可以假设问题已解决?  让我关闭这里的主题、您可以通过添加新帖子来重新打开它。

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    感谢您的侵入! 很抱歉,我方面的拖延,但似乎是“魔法”。

    我同意您的看法、这可能与噪声相关。

    即使我尝试了不同的选项来滤除 Vin (请参阅第1部分)、我也决定尝试您建议的10 Ω/1uF。 它看起来工作正常、很棒! 但是、删除后、我再也看不到问题了...

    测试另一个主板->它有问题。 查找任何焊接问题->未找到任何内容。

    我偶然发现、如果我的 Weller 焊铁靠近引脚4和5之间的封装、我会得到很多短脉冲。 LM3478是否因对干扰敏感而闻名?

    在示波器上、我可以看到铁上的一些100Hz 尖峰、但我很惊讶它们会导致问题。

    无论如何、我已经为 LM3478订购了评估板、以便在我的设计中消除任何布局问题。

    BR、

    P-O

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很明显、您的焊铁辐射可能会被电路拾取并影响操作。 如果电路工作、通常我们不会将焊铁固定在电路附近。  焊料滴落可能会对 IC 造成短路和不可逆转的损坏。  听起来好像您将噪声注入到了接地端、IC 侧应该是干净的、以防止出现故障。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!

    更新:

    我已将 LM3478 EVAL 板修改为我的技术规格、我看到一个稳定的 PWM 信号。

    如果我用我们产品中的一个替换 EVAL 板上的 LM3478、则 PWM 信号中会出现短脉冲!

    下面是一些其他测试:

    跟踪批次代码
    8882不稳定
    8882 (2:nd 芯片)不稳定
    7CL4稳定
    95DY 稳定
    53RT 稳定

    在我们的产品上大量使用 LM3478可以使其保持稳定。

    因此、该批次中的某些器件(可能与我们的设计结合使用)会使其变得不稳定。

    BR P-O

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、P-O、

    您可以测试更多 IC、批次代码8882中的全新 IC 吗?   

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    是的、我希望我们能够做到这一点。 我们有同样的想法、因此我已经要求我们的制造合作伙伴查看他们是否使用了多余材料中的某些 IC。

    BR

    P-O

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    我有两个来自8882批次的新 IC、并对其进行了测试。 结果是、一个具有相同的不稳定行为、另一个是稳定的。

    您建议接下来做什么?

    BR、

    P-O

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您有多少件属于8882批次的器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    希望此问题已得到解决、因为您没有提供进一步的更新。  欢迎您通过添加新帖子重新打开此主题。

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    我还没有得到关于我们剩下的8882批次的信息、但我认为数量很小(~10件)。

    问题未解决。 我们认为这是批次和问题之间的密切关联、但如何确保我们不会再面临另一批次的问题? 我可以为您提供更多详细信息、是否可以离线进行?

    BR

    /P-O

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只是通过 PMS 向您发送连接请求。 让我们关闭这里的主题、并通过该渠道继续讨论。

    谢谢、

    Youhao