This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5430:TPS5430将不会出现#39;t START

Guru**** 2532950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS5430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/861219/tps5430-tps5430-wouldn-t-start

器件型号:TPS5430

你好!

基于 TPS5430的12-24到5V 降压稳压器的原理图中有一种奇怪的行为。

原理图是在 WEBENCH 中设计的、组件是根据建议的 BOM 进行选择的。 我已经使用数据表中的公式交叉检查了 WEBENCH 计算结果、它们看起来是正确的。

但是、我看到的是电路不会启动。 PH 引脚振荡、输出电压固定为1.225V。 奇怪的是、Vsense 电压是相同的1.225V。

我已经尝试用另一个 TPS5430替代-显然不幸运。 我还尝试使用输入/输出电容-无变化。 我要连接原理图和布局的相关部分以及来自 PH 引脚的示波器迹线。

有什么建议/想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zserg、

    电路 BOM 看起来不错、请确保您在电路板上装配具有相同参数的器件。

    PCB 布局看起来不好、输出电容器在哪里?  

    D1 GND 右侧有4个过孔、请在过孔和 VIN 迹线之间焊接两个10uF 输入电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy!

    非常感谢您的回复。

    很抱歉、我已附上更新的 PCB 布局、其中显示了元件标识符。

    输出电容器是 Panasonic 公司生产的一种220 μ F 固态电解液6TPE220MAZB。 它是 C9、位于电感器的正上方、因此反馈电阻器将与其靠近连接。

    输入电容为 Murata GRM32系列的三个10 uF MLCC (请参阅第一个帖子中的原理图以了解确切的 PN)。 这应提供18uF 的总降额电容。

    所有这些器件都是从 WEBENCH 设计器提供的列表中选择的(我仍然有自己的设计、只是再次交叉检查)、所以我认为它们应该可以。

    您是否会建议增大输入电容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zserg、

    请按如下方式放置 Cin CAP:

    1件10 μ F 50V 和1件0.1uF 100V