This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM265R1:反相降压/升压转换器电路中的 TPSM265R1

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM265R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/860987/tpsm265r1-tpsm265r1-in-the-inverting-buck-boost-convertor-circuit

器件型号:TPSM265R1

大家好、

如何在反相降压/升压拓扑(VIN=24、VOUT=-15V/IOUT<50mA)中为 TPSM265R1设计 PCB 布局、尤其是散热?

此致、
Iwata Etsunji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们下周将有相应的 AE 回复您、因为我们正在度假。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请遵循 第10.1节中的相同 PCB 布局建议。 请注意、在从降压转换到反相降压/升压拓扑时、IC 返回路径现在为-VOUT、而 IC 输出引脚现在为 GND、如以下应用手册(SNVA882)所示。 VIN、- VOUT 和 GND 铜平面应较大、以最大限度地减小热应力。  

    此致、

    Jimmy