This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR23610:L 值在方程式与 D/S 和 webench 之间存在差异的原因

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR23610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/860136/lmr23610-the-reason-why-the-l-value-difference-between-equation-from-d-s-and-webench

器件型号:LMR23610

大家好、团队成员。

我们讨论了 L 值对于特定条件的良好程度、如下所示、通过 webench 和 D/S 公式。(值不同)

为什么会发生这种情况? webench 如何获取不同于18uH 和580uH~480uH 等 D/S 的值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masaharu-San、

    原因是您需要使用 IC 的最大输出电流来计算 Delta Il、而不是实际输出电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 I OUT 为30mA 的情况下,客户应考虑 L 上的电流是多少?(30mA±30%~50%?)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    考虑的电流始终是器件的最大输出电流、对于 LMR23610为1A。  

    您的输出电流很小、IC 将在 PFM 模式下工作。 使用小型电感器将有助于实现输出纹波。

    如果您有其他问题、请发送电子邮件至我。