你好、
当电池处于空闲状态(未充电/放电)和放电状态(有时会过早触发 UV 故障)时、我会获得不同的 ADC 读数。
为了进行测试、我首先使用万用表测量了三节电池的电压、同时电池组处于空闲状态。 然后、我显示了来自 ADC 读数的电压。 最后、我以0.250A 的电流放电、再次显示了 ADC 读数的电压。
电池电压(万用表)
电芯1:3.88V
电芯2:3.72V
电芯3:3.72V
电芯电压(ADC 读数-空闲)
电芯1:3.88V
电芯2:3.73V
电芯3:3.73V
电芯电压(ADC 读数- 0.250A 放电)
电芯1:3.82V
电芯2:3.55V
电芯3:3.56V
我们可以看到、放电时的电池电压要低得多。 我在很短的时间内进行了测试、因此当我放电时、电池电压不会下降太多。 此结果(放电时 ADC 读数电压降低)是否正常? 有关如何消除此差异的任何提示?