This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD18511KCS:CSD18511KCS

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD18511KCS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/861019/csd18511kcs-csd18511kcs

器件型号:CSD18511KCS

通常需要在 CSD18511KCS 的栅极上添加一个下拉电阻器以避免悬空。

您能否向我展示如何计算最佳下拉电阻器值?

谢谢、

Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tony、

    感谢您提出问题并关注我们的器件

    请参阅随附的 TI 应用手册、转至第15页、了解有关选择栅极电阻值的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

      我想知道的是下拉电阻器值、而不是 Rgate、MOSFET 的串行电阻器到栅极?

    谢谢、

    Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    从栅极到源极的下拉电阻值通常在10kOhm 和100kOhm 之间选择(可以更多、也可以更少)。 如果有一个串联栅极电阻器,则下拉电阻器的值应大于串联电阻器的值的10倍,因为这两个电阻器组成了电阻分压器。 应用和外部电路也可能存在一定程度的依赖性。