This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65131:在 VPOS 引脚处获得恒定1.42V 电压

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65131

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/860544/tps65131-getting-constant-1-42v-at-the-vpos-pin

器件型号:TPS65131

您好!

我在使用 TPS65131的升压转换器时遇到了一些问题。 我仅使用此芯片的升压转换器部分、而不是负转换器。 根据数据表、我在引脚 FBP 处获得的电压不同于1.212V。 我将获得恒定输出电压1.42V、当我更改分压器电阻器比率时、FBP 引脚电压会改变、但输出电压会保持恒定。 我已检查芯片的输入电压是否为3.24V、使能电压和基准电压是否与数据表中提到的电压相匹配。 是否有人可以告诉我、我在做什么可能会导致恒定的 FBP 电压?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 让我联系该部件的专家。 您可以在12/3/19之前得到响应。

    最棒的

    授予

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sadique、

    您能否分享您的设计原理图? 我将对其进行回顾、看看我是否能够发现可能导致您观察到的行为的东西。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的答复。 我要附上原理图的快照。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sadique、

    由于您尚未在此器件中使用反相降压/升压转换器、我建议将引脚 ENN 和 PSN 接地、而不是将它们悬空、并将引脚 INN 和 ININ_2连接到+3.3V 输入电源、而不是将它们悬空。 这应该为升压转换器提供正确的运行。

    此致、

    辽卡特