This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24195:BQ24195添加了无线充电故障

Guru**** 2507215 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24195

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/858081/bq24195-bq24195-add-wireless-charge-failure

器件型号:BQ24195

你(们)好

我的客户使用 NE6101无线接收 IC 为 BQ24195充电的设计焊盘遇到了以下问题、请帮助分析

无线接收 IC 的功率为10W (9V、1.1A)或5W (5V、1.1A)、但它将始终被 BQ24195拉低。

在正常情况下、输入电流限制为1.2A、充电电流限制为1.6A。 然而、当实际测量充电时、瞬时输入电流高达1.7A、并且由于电源过载、无线接收 IC 与 TX 端子断开连接。

输入电流限值为0.5A、充电电流限值为0.5A。 但是、当实际测量充电时、实际输入电流约为1.5A、输入电流限制寄存器本身将变为1.5A。

输入电流限值为0.9A、充电电流限值为0.5A。 然而、当实际测量充电时、实际输入电流高达1.5A、并且输入电流限制寄存器不变。

输入电流限值为0.15A、充电电流限值为0.5A。 但是、当测量实际充电时、实际输入电流高达1.7A、输入电流限制寄存器本身将变为1.5A。

输入电流限值为1.5A、充电电流限值为0.5A。 然而、当实际测量充电时、实际输入电流高达1.7A、并且输入电流限制寄存器不变。
在上述情况下、输入电压限制为4.52V、因此我希望有助于解决充电期间大电流的问题。 这将延迟无线充电、或者电源不足以达到9V、1.1A 输出;结果将是连续充电和断电
正在等待您的回复
谢谢
星号
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    除非 SYS 上有负载、否则我不会期望这些输入电流值在上面。  当 BQ24195由 TI 无线 RX 供电时、我们没有发现类似的问题。 我正在搜索要发送的数据。

    当充电器首次打开以便为电容器和电感器充电时、电流将出现尖峰。  IINDPM 和 VINDPM 环路在100us 至1ms 的时间范围内进行响应。   

    您是否尝试过将 VINDPM 阈值增加到仅略低于 RX 输出?  您能否增加 RX 输出和充电器 VBUS 之间的电容以减少启动尖峰?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff

    感谢你的帮助。

    您是不是说 SYS 有负载、并且 会有瞬态电流。

    我们还尝试 将 VINDPM 阈值增加到刚好低于 RX 输出、但输入功率将降低。

    谢谢

    星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    SYS 上是否存在导致充电器输入电流尖峰的直流负载或瞬态负载?

    此致、
    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff

    是的、SYS 是平板电脑的电源输入源、因此是否有任何解决方法?
    谢谢
    星号
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    星型、

    BQ24195响应时间和浪涌电流不能在内部更改。  唯一的解决方案是在充电输入或 SYS 输出端使用额外的电容、以更好地处理似乎使无线适配器崩溃的电流尖峰。

    此致、

    Jeff