请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24193 您好!
项目中有电池可能物理断开的情况。 数据表说明了 VSYS 如何作为 VBAT 的函数运行、但我没有从给定的说明中了解电池断开连接时会产生什么 VSYS 电压。 我应该期待什么价值?
此外、VSYS 用于在不充电时跟踪高于 VBAT 150mV 的电压。 VBAT 可设置为充电电压最高可达4.4V、但最大 VSYS 范围规定为4.35V。 如何理解这一点? 如果充电电压设置为4.35V 或4.4V 等、则不充电时应期望 VSYS 电压是多少?
谢谢!