This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24193:电池断开连接时、预期的 VSYS 是什么?

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/861273/bq24193-what-is-the-expected-vsys-when-the-battery-is-disconnected

器件型号:BQ24193

您好!

项目中有电池可能物理断开的情况。 数据表说明了 VSYS 如何作为 VBAT 的函数运行、但我没有从给定的说明中了解电池断开连接时会产生什么 VSYS 电压。 我应该期待什么价值?

此外、VSYS 用于在不充电时跟踪高于 VBAT 150mV 的电压。 VBAT 可设置为充电电压最高可达4.4V、但最大 VSYS 范围规定为4.35V。 如何理解这一点? 如果充电电压设置为4.35V 或4.4V 等、则不充电时应期望 VSYS 电压是多少?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在没有电池和禁用充电的情况下、VSYS= MINSYS。  在没有电池且充电被启用的情况下、VSYS 在 MINSYS 和 VBATREG 之间跳转、此时 BAT 上的电容器被充电、允许放电、重复此操作。  

    4.35V 的最大 VSYS 是一个拼写错误。  VSYS 最大值为 VBATREG+150mV。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    那么、我能否甚至假设它实际上保持在 VSYS = MINSYS、因为它认为温度低于零、因为 NTC 与电池的连接是开路/高阻态(电池断开连接时)?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的。  如果在 TS 故障和充电被禁用、VSYS=MINSYS。

    此致、

    Jeff