This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703AEVM-732:单节电池配置中的 OTG 存在问题

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/832718/bq25703aevm-732-problem-with-otg-in-single-cell-config

器件型号:BQ25703AEVM-732

您好!

在我们的其中一款产品中、我需要在 OTG 模式下提供10V 和400mA 电流。 连接的电池是30Ah 1S Lipo 电池。

连接负载(25欧姆功率电阻)时、OTG 电压降至3V 或充电器禁用 OTG 且 OTG_OCP 位被置位。 在高于8V、低于8V 的电压下发生这种行为、一切正常。 奇怪的是、充电器测量的电池电压也会降至3V、但使用万用表测量的电压仍然为3.8V。

根据数据表、即使是20V 和400mA 也不会出现问题。

请提供帮助。

此致、

Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom:
       

       为了找出根本原因、我想知道:

       1、您将多少 OTG 电流设置放入3Ch 寄存器中? 它是否高于400mA? 这是 OTG 电流限制寄存器、您需要正确配置它。

       2、对于完整性检查、请确保此测试的电池电源电流限制高于3A。

       3、如果上述问题不起作用、请将电池电压稍微提高至4.2V、然后查看问题是否仍然存在。  

    此致

    三国

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我已经使用不同的 OTG 电流设置(400mA 至2A 之间)进行了测试、其行为始终相同。  

    是的、电源的最大电流为5A。  

    在4.2V 电压下、充电器能够提供300mA 电流、但仍不能达到所需的400mA 电流。

    在附件中、您可以使用我的寄存器配置。

    此致

    Tom

    e2e.ti.com/.../otg_5F00_test.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom:
       

       我已检查您的寄存器设置、请确认您设置了 REG32<5>=1、然后再次测试。 顺便说一下、您是否在我们的 TI EVM 上进行测试?  

    此致

    三国

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    我们没有听到您的反馈。 我们假设您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复或在该线程由于超时而锁定时创建新线程。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是 REG32<5>已设置为1、是的、我正在对 TI EVM 进行测试。

    问题仍然存在、并且我注意到、即使在 OTG 上没有负载的情况下、当电池电压降至3.45V 以下时、CHager 也会进入 OTG OCP。

    您能否确认此 行为、或者我是否需要设置任何寄存器?

    此致、
    Tom  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
       

       我认为 OTG 被禁用、因为 BAT 电压低于3.2V。 我们定义了在电池电压低于3.2V 时禁用 OTG 的定义,这包括在数据表电池欠压锁定部分中。

       此外、充电器读回电池电压已经为3.0V、您可以检查 SRN 引脚电压以查看它是否大约为3.0V。

    此致

    三国

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    我们没有听到您的反馈。 我们假设您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复或在该线程由于超时而锁定时创建新线程。

    此致、