您好!
在我们的其中一款产品中、我需要在 OTG 模式下提供10V 和400mA 电流。 连接的电池是30Ah 1S Lipo 电池。
连接负载(25欧姆功率电阻)时、OTG 电压降至3V 或充电器禁用 OTG 且 OTG_OCP 位被置位。 在高于8V、低于8V 的电压下发生这种行为、一切正常。 奇怪的是、充电器测量的电池电压也会降至3V、但使用万用表测量的电压仍然为3.8V。
根据数据表、即使是20V 和400mA 也不会出现问题。
请提供帮助。
此致、
Tom
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
在我们的其中一款产品中、我需要在 OTG 模式下提供10V 和400mA 电流。 连接的电池是30Ah 1S Lipo 电池。
连接负载(25欧姆功率电阻)时、OTG 电压降至3V 或充电器禁用 OTG 且 OTG_OCP 位被置位。 在高于8V、低于8V 的电压下发生这种行为、一切正常。 奇怪的是、充电器测量的电池电压也会降至3V、但使用万用表测量的电压仍然为3.8V。
根据数据表、即使是20V 和400mA 也不会出现问题。
请提供帮助。
此致、
Tom
您好:
我已经使用不同的 OTG 电流设置(400mA 至2A 之间)进行了测试、其行为始终相同。
是的、电源的最大电流为5A。
在4.2V 电压下、充电器能够提供300mA 电流、但仍不能达到所需的400mA 电流。
在附件中、您可以使用我的寄存器配置。
此致
Tom