This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3424-Q1:使用驱动程序时出现问题

Guru**** 2531960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/854185/lm3424-q1-problem-in-using-driver

器件型号:LM3424-Q1

我在降压模式下使用输入电压为24V 的驱动器。 在输出中、我使用的是 LED 阵列(3行、每行有5个 LED)。 只要我打开电源、LED 阵列也会达到6V、这会导致它处于导通状态(尽管亮度非常小)。 我没有为驱动器的使能引脚提供任何信号。 我将使用数据表中给出的降压电路作为示例。我的要求是、除非提供使能信号、否则 LED 阵列必须保持关闭状态。

降压电路示例中也使用了两次 L1。 是必需的还是打印错误。

请帮帮我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是在上电期间将 EN 引脚拉至接地还是悬空?  需要将其拉至接地。  LED 上不应有任何电压、除非您使用的组件有一些泄漏路径、并且您需要在泄漏来自何处时进行故障排除。  

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    L1上有一个拼写错误、应该是两个单独的电感器。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EN 引脚接地。  

    您能建议哪些组件提供漏电路径吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EN 引脚接地。

    您能建议哪些组件提供漏电路径吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能给我提供完整的原理图以及器件列表吗?  我还想让以下示波器捕获和 VIN 上升沿的捕获。

    CH1:VIN       CH2: Vout        CH3: EN         CH4: GATE

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电路原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我无法真正读取您的原理图上的值。  Cout 的价值是什么?  我相信您的原理图上是 C36。。它在 LED+和 LED-之间有联系?

    我仍然需要我在上面请求的波形来帮助您。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们尚未收到您的回复、因此我们相信您可能已经解决了您的问题。  该主题现在将关闭、但如果您回复、将重新打开。

    谢谢 Tuan