This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:关于 UCC28780恒压和恒流

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28780, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/861294/ucc28780-about-ucc28780-constant-voltage-and-constant-current

器件型号:UCC28780
Thread 中讨论的其他器件: TL431

我想将 UCC28780芯片用作锂电池充电器。 如何使用 UCC28780实现恒压和恒流控制? 当我将 TL431用于反馈环路时、电压反馈正常、但当我将运算放大器用于反馈环路时、输出异常!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sidd、

    UCC28780由我们在美国的团队提供支持、该团队目前正处于感恩节假期、他们将于周一返回办公室、然后回复。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sidd、

    UCC28780采用恒定电流恒定电压模式控制。

    有一个 Excel 设计工具可帮助您设计 UCC28780、相关信息请参见以下链接。

    此致、