This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59116-Q1:备用输出上的继电器?

Guru**** 1158810 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59116-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/832084/tlc59116-q1-relay-on-spare-output

器件型号:TLC59116-Q1

我想将一个继电器并联连接到2个备用输出。 继电器电压为 V+电压、可接受1V 压降、并且继电器电流低于设定电流。

FreeHeel 二极管正常添加。

这是可行的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lepoeter、

    您能否告诉我为什么要将继电器连接到备用输出? 备用输出连接到 LED 或仅打开。

    请更详细地描述它,这样我就能更好地帮助您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

        由于不活动、我将关闭此主题、如果您有更多问题、请直接回复、它将再次打开。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、

    简单来说、控制器上没有 IO、TLC59116-Q1上有一些输出。 如果我查看数据表中的输出图、我应该是可以的。 设定电流为19mA、2个并联输出提供38mA。 继电器的线圈电阻最大为160欧姆 V+为5V。 数据表中的图形告诉我、输出电压将小于0、4V、在继电器线圈上留下4、6V、这足以运行。

    这是可能的,还是您建议不要这样做?

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    器件是内衬器件、因此如果使用此继电器、LED 之间的电压无法达到其正向电压、因此 LED 不会发光。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    什么是衬套设备? 您是指线性?

    无论如何、此输出上没有 LED。 我只需并联2个输出即可驱动一个继电器。 前8个驱动器指示灯亮起 ... 您是否意味着某些输出上继电器的预感会影响其他输出上的 LED 驱动?  (笑声) 我希望不 是...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您能否给我提供原理图和继电器的数据表、然后我可以完全解决您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在不得不冻结设计。 我从数据表中确定它应该是可能 的...