This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22954:与 LM3881配合使用的使能电压阈值

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22954, LM3881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/860742/tps22954-enable-voltage-threshold-used-with-lm3881

器件型号:TPS22954
主题中讨论的其他器件: LM3881

大家好、

我的客户计划使用我们的 LM3881为 TPS22954的使能引脚供电。 我的客户的一个问题是、由于 Vflag votlage 上升、TPS22954可能会导通、因为它的输入电压上升、如 LM3881的表 Belwo 中所示。

Vflag 将被连接至 TPS22954的 EN 引脚、此引脚具有低于阈值电压、最小值为0.65V、接近 VFLAG 电压尖峰。

我希望检查 TPS22954是否能够承受该电压而不会过早地开启?

谢谢!  

BR、
Alfred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alfred、

    从该图中可以看出标志电压确实上升到0.65V。 您能否确认情况确实如此?

    我认为器件可能会导通、但我认为如果标志电压上升和下降得足够快、器件将没有时间响应变化。 电压将处于或高于0.65V 的时间段是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    感谢您的反馈! 我将在论坛上发布另一个问题、以了解有关 LM3881 Vflag 上升的详细信息。 但是、为了澄清如果上升和下降速度足够快、TPS22954的 EN 引脚通常的响应时间是多长?

    谢谢!  

    BR、

    Alfred Logico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alfred、

    这取决于所使用的 CT 电容器的值、但消隐时间始终为100us (tBLANK)。 这是一种承受输入噪声的方法

    如果您查看数据表上的图52、消隐时间下的任何"瞬态"都不会影响器件。