This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI 是否有替代 ADI ADG5462的解决方案?

Guru**** 2557110 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08, LM5069, TPS2663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/861347/does-ti-have-solution-to-replace-adi-adg5462

主题中讨论的其他器件:ADS124S08LM5069TPS2663

TI 是否有替代 ADI ADG5462的解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您的支持!

    您能否分享一下应用用例、以推荐我们拥有的最接近的器件。

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    这适用于采用 TI ADS124S08的 RTD 应用的 PLC 模拟输入、客户需要在输入引脚上使用 OVP 功能进行保护。

    OVP 器件请求:

    最大电压+-55V~60V

    2. VCC 支持5V,单电压支持

    BRS

    卢家祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    对于 OVP 保护、请查看 TPS2663的电流高达6A、LM5069的电流高于6A 要求。 如果您有任何后续问题、请告诉我。

    此致、Rakesh