This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:Votd、Votc、Vutd、Vutc

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/858196/bq77915-votd-votc-vutd-vutc

器件型号:BQ77915

您好,

我需要配置

  • Votd= 65摄氏度
  • Votc = 50  摄氏度
  • Vutd=-10摄氏度
  • Vutc = 0摄氏度

如何单独配置它们?

此致

Harini Krishna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harini、

    温度阈值不能单独配置。 它们可以根据 RTS_PU 的值进行调整、但所有阈值将一起移位。 更多详细信息、请参阅数据表中的第10.1.1.5节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shawn、

    感谢您的回复。 如第10.1.1.5节中所建议的那样,我计算了45摄氏度 OTC 跳变点的 rts_pu= 9.81K 欧姆。 我想知道其他的行程点(例如 OTD、UTC、UTD)。 我如何知道他们已经转移到的价值?

    谢谢

    此致

    Harini Krishna  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harini、

    对于9.81kOhm RTS_PU、您将具有大致的此配置:

    OTC:45°C

    UTC:2C

    OTD:58°C

    UTD:-3C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    感谢你的答复。

    我们仍在研究原理图、RTS_PU 值尚未固定。

    您能告诉我如何自行计算这些值吗?  您能为计算提供任何参考吗?

    谢谢你

    此致  

    Harini Krishna