This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63806:关断静态电流

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63806

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/860222/tps63806-shutdown-quiescent-current

器件型号:TPS63806

您好!

在我们的应用中、选择 TPS63086是为了满足以下要求、目前它是否是最佳 PN?

1、输入:3.3V - 3.8V (锂离子可充电电池)。

2、输出:3.8V (典型值)、针对负载2A 脉冲电流的最大400mV 压降。

此外、关断模式下的静态电流是多少? 谢谢。

此致、

马大伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dawei、

    考虑到负载瞬态要求、TPS63806是最佳选择。

    关断电流通常为45nA、最大值为600nA。

    此致、
    密耳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dawei、

    我们还没有听到,所以我们假设这可以回答您的问题。 如果不是、只需在下面发布答复、或者如果线程由于超时而锁定、则创建新线程。

    谢谢、此致、
    密耳