请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS63806 您好!
在我们的应用中、选择 TPS63086是为了满足以下要求、目前它是否是最佳 PN?
1、输入:3.3V - 3.8V (锂离子可充电电池)。
2、输出:3.8V (典型值)、针对负载2A 脉冲电流的最大400mV 压降。
此外、关断模式下的静态电流是多少? 谢谢。
此致、
马大伟
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.