This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63070:请推荐最适合降压/升压的解决方案

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/856242/tps63070-pls-recommend-the-most-suitable-solution-for-buck-boost

器件型号:TPS63070

大家好、

对于 以下情况、请推荐最适合降压/升压的解决方案、

1:VIN 最小值~3.5V
2.最大输入电压~ 15V
3.输出电压3.5~5V
最大输出电流2.5A~3A

5.开关频率> 1MHz

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加更多评论、

    1.最小输入电压:< 3.5V  

    2.最大输入电压:> 15V

    3.5V 至5V 的输出电压范围

    最大输出电流:2.5A 至3A

    5.开关频率> 1MHz

    6.良好的热阻(结至环境) < 70摄氏度/瓦

    7.良好的线路/负载瞬态响应

    6.小封装

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bonnie、您好!

    最适合的是 TPS63070。  

    1. 启动时的 VIN、MIN = 3V、启动后的 Vin、MIN = 2V。
    2. VIN、max = 16V
    3. 输出电压可从2.5V 变为9V
    4. 当 Vout = 3.5V 时、Vin > 3.5V 时、该器件可支持 Iout > 2.5A;当 Vin > 4.5V 时、该器件可支持 Iout = 3A
      当 Vout = 5V 时、输入电压大于3.5时可支持 Iout > 1.8A、输入电压大于 4.5V 时可支持 Iout > 2.5A、输入电压大于5.5V 时可支持 Iout = 3A
    5. 它具有2.4MHz 的固定开关频率
    6. RJA = 63 K/W、
    7. 您是否有任何线路/负载性能标准?
    8. QFN 封装。

    此致、
    密耳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Milos、

    关于第4点、让我 更具体一点。

    我们的输出电压计划 设置为3.7V。 此外、由于电源电缆损耗或兼容 不同的电源适配器、Vin 的范围可能介于3.5V 至5.25V 之间。

    TI 能否保证在输入电压介于3.5V 至5.25V 之间时、输出电流 始终可以超过2.5A?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bonnie、您好!

    然后、我将专门针对 Vout = 3.7V 重复测量。在此输出电压下、我认为它将会很小、最大输出电流将介于2A 和2.5A 之间。但我今天将告诉您。

    同时,还有两个补充说明,请告诉我,如果你对这些问题有意见:

    • 这些测试将在 TPS63070 EVM 环境温度下完成。 对于不同的 PCB 布局和不同的工作条件(首先是温度)、结果将有所不同。 更高温度-更低的最大输出电流。
    • 这是器件启动后的最大输出电流。 如果在启动期间立即出现最大输出电流、则器件无法启动。

    此致、
    密耳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Milos、

    您对此有更新吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bonnie、您好!

    当输入电压= 3.5V 时、TPS63070最多可支持2.2A 的输出电流。如果输出电流= 2.5A、则至少需要输入电压= 4V

    输出电流是连续的还是短脉冲?

    此致、
    密耳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bonnie、您好!

    我们没有听到任何反馈,因此我们假设这可以解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布答复、或者如果线程由于超时而锁定、则创建新线程。

    谢谢、此致、
    密耳