This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC33063A:MC33063A 问题

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: MC33063A, TPS61170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/834579/mc33063a-question-of-mc33063a

部件号:MC33063A
主题中讨论的其他器件: TPS61170

大家好、团队成员。

客户询问我的问题如下。

这个 IC 电流模式吗? IC 会节省消隐时间吗?

最短和最长导通时间是多少?

3.如果客户将 IC 用作 DCM,是否正常

4.是否需要相位补偿?

图3中的这两条曲线是否显示最大 VCE 和最小值?

6.

R 180kohm 的用途是什么,如果使用升压配置,它们必须使用多少?

7.in 图9,Vipk 意味着什么电压? 它是 GND-IPK 传感器吗? 或 IPK SENSE-Vcc?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takahashi-San、
    在回答您的问题之前、我们是否可以建议客户选择其他升压转换器? MC33063A 是一款非常旧的器件、性能和解决方案尺寸不是很好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Li-San。

    您希望推广哪种产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Takahashi-San、

    请分享输入/输出条件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电压:5V

    输出电压:15V/0.1

    输出电压:-15V/0.1

    总输出电流:0.2A (最大值)

    您能否先回答问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Takahashi-San、

    您可以使用 TPS61170至15V、然后使用分立式电荷泵电路生成-15V

    不是电流模式。

    2.未定义最小/最大导通时间。 只需使频率低于100KHz 即可

    3、是的、DCM

    4、否

    不是、这是飞利顿连接和正常连接的压降。

    电阻器用于限制流经 Q2的电流

    该压降用于设置电流限制

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这个 IC 电流模式吗? IC 会节省消隐时间吗?

    如果这不是电流模式、则 IC 使用哪种模式?

    4.是否需要相位补偿?

    为什么需要进行补偿?

    6.

    R 180kohm 的用途是什么,如果使用升压配置,它们必须使用多少?

    如何在采用升压转换器配置的情况下选择合适的电阻器值?

    7.in 图9,Vipk 意味着什么电压? 它是 GND-IPK 传感器吗? 或 IPK SENSE-Vcc?

    告诉我在?(GND-IPK)之间测量的电压是多少? 或其他东西。 在本数据表中,电流限制电阻两端的电压是否为180欧姆?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电压迟滞模式  

    4.不需要相位补偿。

    它是180欧姆、而不是180千欧。 请将此值用于升压转换器。

    它测量引脚6和引脚7之间的压降、以限制电流感应电阻器的压降

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的支持。

    我可以在下面向您提问吗?

    它是180欧姆、而不是180千欧。 请将此值用于升压转换器。

    客户问题是"如何计算值"告诉我什么公式  

    2.未定义最小/最大导通时间。 只需使频率低于100KHz 即可

    为什么没有有关 TON_max 和 min 以及 Toff_min max 的信息?

    不是、这是飞利顿连接和正常连接的压降。

    两端的电压是多少?

    引脚1 - PIN2上的电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    6.电阻器用于控制流经 Q1基极的电流。 假设 Q1的电流增益为50且 Q1峰值电流为1A、则流经该电阻器的电流应至少为20mA、但流入引脚8的电流必须低于100mA。  

    2.图1中显示了 Ton 和 Toff。 没有 Ton 和 Toff 最小值和最大值、也没有必要、因为它不是固定频率器件。

    5、是的、它是引脚1和引脚2之间的电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jasper-San。

     以下"6"的预期答案是...

    R (电流限制)=(Q2上的 Vin-V)/100mA。

    6.电阻器用于控制流经 Q1基极的电流。 假设 Q1的电流增益为50且 Q1峰值电流为1A、则流经该电阻器的电流应至少为20mA、但流入引脚8的电流必须低于100mA。  

    我能得到客户想要的答案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Takahashi-San、

    我建议使用如下公式

    R (电流限制) = VIN/60mA