This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63002:EN 引脚未关闭输出

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/856894/tps63002-en-pin-not-turning-off-output

器件型号:TPS63002

我即将放弃该产品我 已经更换过该部件多次、观察到焊接热量、但仍然无法使用 EN 引脚将其关闭。 我将引脚置于 GND 电平、输出变为3.5V、不会关闭。 任何想法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    刚才我知道了运行条件、您能不能完成此序列并确认以下内容:

    1. VIN = 4.5V (3节 AA 电池?)。 您在输出上有一些负载(可以指定负载的类型以及负载电流是多少?)。
    2. 将 EN 设置为低电平。
    3. 在 EN 为低电平时打开输入电源。 输出电压应为0V
    4. 将 EN 设置为高电平、VOUT 应快速变为5V
    5. 将 EN 设置为低电平、输出应变为0、斜率取决于负载。 TPS63002中没有有源放电、因此如果负载电流非常低、输出将缓慢下降。 此外、如果有东西将输出上拉至另一个电源电压、输出将保持该电压。

    启动期间 VIN、VOUT 和 EN 引脚的示波器图以及 EN 脉冲也非常有用。

    此致、
    密耳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、由3节 AA 电池提供4.5V 电压、负载电流为@ 30mA (PIC 微芯片和6个4067 CMOS 开关)、我将处理示波器图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图中显示了 EN 被拉至低电平时输出未关闭。 当 EN 变为高电平时、输出会正确变为5V。

    CH1和 CH2标记在 GND 电平。 两个通道均为每分段1V。

      

     黄色下方的图是输出蓝色为输入、EN 通过1k 电阻器保持在 GND。 输出稳定在@3.3V 、EN 稳定在0V。

    CH1和 CH2标记在 GND 电平。 两个通道均为每分段1V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两个图上的黄色迹线表示输出电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    很抱歉耽误你的时间。

    在这两个图中、输出电压看起来不正确。  在第一幅图中、输出电压几乎为6V、而在第二幅图中、输出电压大约为4V 并发生振荡、应为5V

    1. 您能否检查 FB 引脚是否正确连接到输出?
    2. 您能否将电路与电路板的其余部分隔离、然后运行它(无任何负载并将 EN 连接至 VIN)?  
    3. 您是否有其他板可供尝试?
    4. 请 Ω R7是100 μ A 还是更小。  

    此致、
    密耳



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我们没有听到任何反馈,因此我们假设这可以解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布答复、或者如果线程由于超时而锁定、则创建新线程。

    谢谢、此致、
    密耳