主题中讨论的其他器件:LM3409
我尝试使用演示板上的3409芯片、将 EN 用于 PWM。 我尝试驱动单个高功率 LED。 例如6V 时为6A。 我已强化 PMOS FET 以及肖特基二极管和电感器。
我尝试以1MHz 的频率运行电源环路、以20kHz 的频率运行 PWM。
下图是我的感应电阻器上的差分电压(0.033欧姆)、这使得调节范围约为3A/盒。
我的问题似乎是、我无法将我的 Δ 电流降低到500mA 的值。 请注意、我的 pp 电流为3A。 我无法获得与 《用户指南》中的图片类似的当前图片图5 (不是3409HV 用户指南)
在图5中、电流从零上升到大约1A、然后 pp 电流以大约0.5A 的"DC"级别为中心。
如果您对这个问题有任何见解、我将不胜感激。
我需要具有较低的 pp 电流、以便在改变 PWM 时获得接近线性的输出电流。
谢谢、Rich