请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5051 您好、支持团队
当 VCC 低于 VZ-100mV 时、IVCC 电流与 ILINE 电流相同。 (13伏)
这意味着、只要 Vcc 已被 VZ 钳制、下图中的 Iin = Iout、内部 I_internal 是否不消耗电流?
这可以定义规格中的内部50kOhm 和 IVCC 容差
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、支持团队
当 VCC 低于 VZ-100mV 时、IVCC 电流与 ILINE 电流相同。 (13伏)
这意味着、只要 Vcc 已被 VZ 钳制、下图中的 Iin = Iout、内部 I_internal 是否不消耗电流?
这可以定义规格中的内部50kOhm 和 IVCC 容差
您好、红色、
两种情况:
电压大于36V 时,由线路引脚供电的器件:
I_IN = I_Internal 如果器件由线路引脚供电(在本例中输入电压>36V)、则 Vcc 不会获取任何直流电流、I_OUT = 0mA DC。 Vcc 上的电容器用作去耦电容器。
2.由 Vcc 引脚供电的器件(线路悬空)。
I_IN = 0mA、I_VCC = I_Internal。
此致、
Kari。