This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65218D0:DCDC4电容器

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65218D0, AM4376, TMDXEVM438X-EPOS, TMDSEVM437X
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/860784/tps65218d0-dcdc4-capacitor

器件型号:TPS65218D0
主题中讨论的其他器件: AM4376TMDXEVM438X-EPOSTMDSEVM437X

您好!

TPS65218D0 DCDC4具有以下规格。
DCDC4 (3.3V 降压/升压)/模拟和 I/O
COUT µF 电容值最小40典型80最大100 μ F

由 DCDC4供电的旁路电容器使用的电容是否超过100uF?

客户希望仅在3.3V 时使用 AM4376的 VDDSHV1..11、如果与 AM4376数据表的以下建议值的建议 VDDSHV1..11 = 10.02或10.06uF 一起使用、 则总电流超过100uF。
此外、他们认为总计=大约200uF、因为其他器件需要一个旁路电容器。
AM4376数据表
5-10. 电源去耦电容器特性

此致、
新义郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅  适用于 AM4x 处理器的 TMDSEVM437X 或 TMDXEVM438X-EPOS EVK。

    这两种设计都是使用 TPS65218xx PMIC 构建的、并且在 DCDC4输出端具有显著的额外电容。 这些设计毫无问题地工作。

    最大电容量通常定义为紧随电感器之后的本地放置输出电容。 某些额外的远程电容始终需要靠近处理器和其他在3.3V 电源轨上运行的数字 IC。 这是预期的。

    但是、输出电容过大可能会导致输出电压上升得太慢、最终 PMIC 将无法在允许的开通时间(5ms)内打开 DCDC4电源轨。 如果5ms 计时器到期或超出电流限制、PMIC 将复位。 由于该故障是在初始上电期间发生的、因此 PMIC 会卡在环路中。

    但是、如果您的设计与使用中的 EVK 类似、我认为这不会成为问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢您的快速回复。
    我知道、最大电容量通常定义为本地放置的输出电容。

    是否正确地在图1-1中指示以下电容器。  TPS65218D0数据表的简化版原理图?

    AM437x EVM 使用10uF、如下所示。
    客户电路板应该使用47uF 吗?
    DCDC4输出电容值的规格为"最小40典型80最大100 uF"

    此致、
    新义郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、对于 DCDC4、建议在本地放置47uF+100nF 的输出电容、放置在尽可能靠近 IC (引脚15)上的 DCDC4引脚的位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢您的快速回复。

    我理解您对 DCDC4电容器处理的详细回答。

    此致、
    新义郎