This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR16030:CAN lmr160303输出添加了10000uF 电容器

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR16030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/861276/lmr16030-can-lmr160303-output-add-10000uf-capacitor

器件型号:LMR16030

大家好、

我的客户希望在 LMR16030的输出端添加10000uF 电容器、输入为24V、输出为12V@1A。

我在我们的 EVM 上进行了测试、结果表明它可以正常开启、启动时间很长(大约几十 mS)、因此我将与您核实在 LMR160303上是否存在添加大电容器的风险?

谢谢。

此致、Sunny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunny、

    LMR16030可与10000uF 输出电容搭配使用、请检查以下几点:

    1.仅使用 LMR16030S

    2. 将软启动时间延长50ms 以上

    3.检查整个温度范围内的环路稳定性,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    好的、非常感谢您的帮助。

    此致、Sunny