This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562200:TPS562200 -输出电压随机下降

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM1117, TPS562200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/861476/tps562200-tps562200---random-drop-in-output-voltage

器件型号:TPS562200
主题中讨论的其他器件:LM1117

HII、

我使用 TPS562200将12V 转换为5V 输出。 在5V 的输出端、我连接了 LM1117以进一步将5V 转换为3.3V。 我观察到5V 和3.3V 电平随机下降、这会导致我的微控制器复位。  然而、在试验将330uF 铝电解电容器置于5V 和3.3V 上时、uC 不会复位、工作正常。 这种行为背后的原因是什么? 请告诉我是否需要更多信息。  我在下面附上了原理图

谢谢、此致、

Omkar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omkar、

    您是否想与我分享 压降波形?  它在工作时的负载是多少?

    BRS、

    Edwin。