This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5085:输入功率范围小于 webench 设计

Guru**** 2815025 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/828958/lm5085-input-power-range-smaller-than-webench-design

器件型号:LM5085

我设计了 一款具有 LM5085MYX/NOPB 的10-60V 至5.00V @ 1A 的直流/直流转换器

在使用列出的确切组件进行构建后、电源仅在7 - 20伏之间工作

我们的常见设计故障导致 这种情况发生的解决方案是什么?

webench.ti.com/.../SDP.cgi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的设计是否具有布局?  

    通常建议使用与 EVM 类似的布局、尤其是在输入电容器、PFET 和二极管上

    http://www.ti.com/lit/ug/snva357b/snva357b.pdf

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复,

    我将原理图和 PCB 布局括起来。

    在直流20V 输入、然后电源停止前、所有器件都能完美运行。

    希望您能帮助..e2e.ti.com/.../Celmonitor.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    R15的尺寸看起来很小。 发生故障时是否有任何东西变热?

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    损害、问题是否已解决?

    请告知我们是否可以再为我们提供帮助、或者告知我们此问题已得到解决、因此我们不会继续监控此主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不,问题仍然存在。 使用 FLIR 器件进行温度扫描需要一段时间。 当电压降至22伏以上后、任何器件的温度都没有变化。 我们期待着提出任何建议。 但答案很常见。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arief 正在尝试了解这是热问题还是稳定性问题。  

    您已报告器件停止将电压调节至20V 以上。

    为了让我们更好地了解问题、您可以做一个实验、将输入电压设置为刚好低于问题电压(20V - 1V = 19V)、让器件成功调节大约15分钟。 经过该时间后、将输入电压增加到恰好高于问题电压(20 + 1V = 21V)。  

    完成本实验后、请回答以下问题:

    Q1:在将输入电压增加到高于问题电压后、器件是否立即停止稳压

    Q2:器件是否在均热期间停止调节?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marchall、Arief、

    我们首先连接了转换器、然后缓慢调节至器件切换的位置
    这次电平为21伏、输出电压降至400 mV。
    然后、我们以20伏的电压开启转换器、并将其连接15 - 18分钟。
    转换器输出电压在整个时间内保持恒定的5.0V 稳压。
    之后、我们必须在  转换器之前将电压增加到24.5伏(高于3.5伏)
    再次切换至400mV
    在整个实验中、温度是恒定的。 令人印象深刻的是 C17是最热的地方  
    38.2摄氏度时、这是连接在输出和反馈之间的电容器2n2。
    试验期间温度不会改变。
    我们还检查并测量了电阻器和电容器的所有值。
    希望您能为我们提供一些线索。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    只需检查输出电容器类型、在您的 wenBench 文件中、它是具有0.65欧姆 ESR 的大容量电容器、这将有助于 LM5085保持稳定。 如果是陶瓷、 则可能需要添加外部 ESR 以满足稳定性要求。

    如果您可以在 Vo 下降到 Vin=21V 时共享 SW 节点波形、这将对我们有所帮助。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、HARM、

    您是否仍有此问题?

    请告知我们是否可以再为我们提供帮助、或者告知我们此问题已得到解决、因此我们不会继续监控此主题。 谢谢!

    此致、

    Ankit Gupta

    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、HARM:

    我们不会从您那里获得更多反馈、我们将结束这一劝阻。 如果您有进一步的问题、可以重新打开它。

    谢谢

    李丹尼尔