This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546C23:TPS546C23和 TPS549D22之间的不同 DS 波形

Guru**** 2814545 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS549D22, TPS54623, TPS548D22, TPS546C23

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/860627/tps546c23-different-ds-waveforms-between-tps546c23-and-tps549d22

器件型号:TPS546C23
主题中讨论的其他器件:TPS549D22TPS548D22

大家好、

当我测试 TPS546C23和 TPS549D22的 DS 波形时、我发现了一些差异。    为什么 TPS54623的高/低侧开关的 DS 波形与 TPS548D22的高/低侧开关的 DS 波形不同? 相反     、TPS546C23高侧开关的 DS 波形与 TPS548D22低侧开关的 DS 波形类似。 为什么?

图1是 TPS54623高侧开关的 DS 波形  

图2是 TPS54623低侧开关的 DS 波形  

图3是 TPS549D22高侧开关的 DS 波形  

图4是 TPS549D22低侧开关的 DS 波形  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naizeng、

    您如何测量此值? 您是否使用差分探头?  不一定需要两个不同的器件和具有不同布局的 EVM 来提供相同的波形。  使用差分探头进行比较、将 TPS546C23和 TPS549D22 SW 节点接地测量更有启发性。  确保在测量时每个输入电压、输出电压、开关频率和负载电流都相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    我使用差分探头测量它。 我将把输出电压调整到相同的电平、然后再次进行测试。

    非常感谢。

    Nison