主题中讨论的其他器件: LM61460、 LM73605
请参阅随附的原理图部分。 我们希望通过控制 SPI POT 来控制微芯片 MCU 的输出电压。 尽管我们可以按预期设置电压、但 TPS54540非常不稳定、除非数字电位计处于最大值或最小值。 如果您需要更好的原理图和布局副本、请告诉我。 如果是、我想直接将这些内容发送给您、而不是在线发布。 我认为、我可能需要修改布局、以使用数字电位计改进反馈路径。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请参阅随附的原理图部分。 我们希望通过控制 SPI POT 来控制微芯片 MCU 的输出电压。 尽管我们可以按预期设置电压、但 TPS54540非常不稳定、除非数字电位计处于最大值或最小值。 如果您需要更好的原理图和布局副本、请告诉我。 如果是、我想直接将这些内容发送给您、而不是在线发布。 我认为、我可能需要修改布局、以使用数字电位计改进反馈路径。
Nicholas、您好!
在不使用微芯片 MCU 的情况下、转换器是否稳定? 通常、我们会根据此应用手册调整电压
http://www.ti.com/lit/an/slva861/slva861.pdf
您有一个顶部和底部反馈电阻器、您可以注入电流或确保 RSET 靠近 FB 引脚
谢谢
-Arief
您好 Arief:
我可以用机械 SMT 10k 电位计替换数字电位计。 顶部电阻为75k、底部为5.6k、因此我应该有足够的电流流经反馈路径、以便在 FB 处获得稳定电压。 我可以设置 POT 来为我提供大约8mA 的负载、例如 Vo=8v @。 如果我施加负载(大约300mA)、Vo 会降至约6V、并且无论以哪种方式、都会波动约300mV。 事实证明、这也是机械电位计在两个极端条件下发生的。
此时、我只能假设这个问题与 FB 环路中的不稳定有关。 对于 TPS 54540、与串联电阻相比、电位计最好与顶部或底部电阻并联? 应用手册似乎建议将此作为在 FB 引脚上的2个电阻器之间注入低电流源的替代方法。
因此、我已经从电路中消除了电位计、现在 FB 有一个典型的2电阻分压器、RH = 75k、RL = 11k。 这使我的 Vout=6.27v (计算出的 Vout 为6.25v)在此配置下、Vout 仍然非常不稳定、并在负载约为400mA 时降至约5.5V。 在大约200mA 的电流下、输出电压实际上增加到大约7.5V、并在该点周围波动。 当负载电流低于100mA 时、输出电压看起来正常。
RT 电阻器设置为提供1MHz 的开关频率、我们将使用3.3uH 的电感器。
尽管我希望 TI 的人员能够查看该图、但 PCB 布局似乎不会出现问题。 谢谢
除本论坛外,是否还有其他途径可支持这一问题?
下一步是从 PCB 上的负载断开电源、以便我可以连接不同值的电阻负载从 Vout 连接到 GND。 我发现、在电源变得不稳定且 Vout 降至低于其设定值之前、我似乎无法从电源中汲取超过150mA 的电流、因此无论出于什么原因、电源似乎无法在其5A 的额定电流附近的任何位置提供电流。
我还在 TI.com 上打开了此问题的案例
您是否有可上传设计文件的安全区域?
补偿组件是使用 Webench 工具使用我们预期的输入/输出电压和输出电流确定的值。 RT 电阻器为100k、可将开关频率设置为大约1MHz。
我们的设计和 Webench /数据表示例之间的唯一主要区别是、在反馈网络中的顶部和底部电阻器之间串联了一个10k 数字电位器、且刮水器连接到 FB 引脚。 我可以绕过 POT 来创建一个简单且典型的2电阻分压器、该分压器未解决问题。
查看具有示波器的 SW 引脚、稳压器在 CCM 运行模式下工作时看起来会出现故障、平均而言、当我尝试消耗超过150mA 的电流时、这种情况似乎会发生。
如上所述、我注意到 LM54540B 是54540的替代器件、但我从您的回复中得到、该器件也不再受支持。 LM73605看起来是一种很好的替代方案、而 LM61460看起来仍处于初始阶段。 如果不再支持54540 / 540B、我最好修改电路板以使用其中一个较新的器件、尤其是在54540无法正常工作的情况下。
FWiw、我们尝试了该组件的54540B 版本。 尽管比540 "好"、但在运行几分钟后、当拉电流超过大约150mA 时、它也变得非常不稳定。 冷喷快速喷雾可恢复操作、直到部件再次升温。
显然、TI 不再支持此器件的任一版本。 并不奇怪、因为它显然不起作用。
如果您为我提供了安全链接、我将上传我的设计文件。 否则、我们就可以使用 TI 或其他制造商提供的新组件继续操作并对电路板进行修订。 在选择新组件时、技术支持是我的首要任务之一、而新组件目前正引导我选择另一个组件。
我非常希望在这一点上作出任何回应,即使只是为了结束这一案件。