This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:电流路径

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/860591/bq25713-the-current-path

器件型号:BQ25713

您好:

  我想知道四种应用场景的当前路径:

  降压模式下的1、电池充电路径。

  升压模式下的2、电池充电路径。

  降压 OTG 模式下的3、电池放电路径。

  升压 OTG、下的电池放电路径为4 μ A。

  我已上传应用图片。 如果你能在图片中标记路径,那将是极好的。谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

       

     降压模式下的1、电池充电路径。  从左向右流动动力。

        

     升压模式下的2、电池充电路径。 从左向右流动动力。

       

     降压 OTG 模式下的3、电池放电路径。 从右向左流动动力。

      

     升压 OTG、下的电池放电路径为4 μ A。  从右向左流动动力。

      

    此致

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

      非常感谢 。 我很困惑、为什么通过 SW1或 SW2进行电流分支。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

      在 正向降压模式和反向升压模式下、SW1应反弹、SW2应保持连接到 VOUT。

      SW1保持连接到 VIN、而 SW2  在正向升压模式和反向降压模式下应反弹。

    此致