This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM46000-Q1:正确启动时出现问题

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: LM46000-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/858987/lm46000-q1-problems-with-proper-startup

器件型号:LM46000-Q1

您好!

我遇到了 SIMPLE SWITCHER LM46000-Q1的问题。 当我一步在 Vin 引脚上施加目标输入电压(0V->24V)时、LM46000-Q1无法正常工作。 输出电压仅达到2V-3V、而不是12V。 我可以通过多个阶跃(0V->1V->2V-...>24V)增加输入电压来解决该问题、但应用不支持此解决方案。

您是否有任何想法来解决此问题?

此致、

Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否有适合您设计的原理图? 您是否还具有该现象的示波器截图?

    如果可能、可能的话、可以对 VIN、VOUT、VCC 和 IOUT 进行一些探头。  

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arief、

    感谢您的回复。 我针对故障和正常情况在开关节点处拍摄了一些输入电压、输出电压和电压。 每张图片的左侧显示正常运行、右侧显示故障运行。 正常运行时的电流约为28mA、故障运行时的电流仅为0.3mA。  

    输入电压:

    输出电压:


    开关节点:

    Vin 一步上升:


    原理图:


    此致、

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能在同一个图上绘制 VIN、VOUT、SW (或 IL)吗? 抱歉。

    您说转换不同的输入会导致启动问题吗?

    除了您共享的原理图之外、直流/直流转换器的输出端是否有负载或任何其他电容?

    祝你一切顺利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、逐步上升 Vin 可以解决问题。 此问题是由在24V 电压下打开电源导致的。

    10µF 的电容器是两个 μ F、直接放置在降压转换器的输出端(原理图)。 负载是一个为小型微控制器供电的电压稳压器(12V 至5V)。 我还^了一个电阻器(47欧姆= 255mA)来增大输出电流、但也出现了同样的问题。 我在 SS/TRK 和 AGND 之间放置了一个100nF 电容器、以增加启动时间、而不会对上述问题产生影响。

    启动故障模式:

      

    故障模式下的运行:

    正常模式下的操作:

     

    此致、

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    您可以尝试移除电阻器 R18吗?

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。。。 非常有用!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我很高兴能成功!  

    感谢您选择 TI。  

    我现在将关闭该线程

    -Arief