This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28700-Q1:启用/禁用 UCC28700

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28700, UCC28730-Q1, UCC28730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/829073/ucc28700-q1-enable-disable-of-ucc28700

器件型号:UCC28700-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC28700UCC28730-Q1UCC28730

您好!

我们有一个具有 UCC28700的反激式转换器。 是否有办法启用/禁用 UCC28700、例如 UCX84X 电流模式 PWM 控制器(将 COMP 引脚拉至接地将禁用 UCX84X)?

如果已经有一个主题在讨论这个问题、您能告诉我这个问题吗?

谢谢、

Anand。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    禁用 UCC28700的最简单方法是使用一个到 VDD 的串联导通稳压器。  

    1. 使用 NPN 晶体管
    2. 将收集器连接到源
    3. 从收集到基极到接地的电阻分压器。
    4. 当您想要将 FET 关断时、使用 FET 将基极短接至接地端。

     此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    很抱歉耽误你的回答、感谢你的建议。

    我是否可以使用类似的串联导通稳压器来启用/禁用具有内部启动电流源的 UCC28730-Q1。

    谢谢、

    Anand。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、您好!

    我刚刚休假回来、看到了这一点、我认为这一点越多、即使是使用 UCC28700、也可能无法完全关闭器件。

    如果串联 导通被拉至低电平、器件将涓流充电、VDD 将被拉低。  为了确保这一工作正常、将一个二极管从 NPN 晶体管发射极(阳极)放置到基极(阴极)。  这将确保即使在涓流充电时器件也保持关闭状态。  

    这应与 UCC28730一起以周为单位工作。

    此致、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    谢谢。 我刚才简单地介绍了该电路如何与 UCC28730-Q1搭配使用。 请查找附件并征求您对其的意见。

    在这种情况下、我没有找到将 PMOS 用作良好选项的高侧启用禁用。

    谢谢、

    Anand。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、您好!

    这将关断 FET、但 FET 和 IC 将消耗功率、直到 VDD 电容器放电。  但是、由于 VDD 电容器上没有电源转换器的实际开关、因此应快速放电。  这可能起作用;但是、您需要在实验室中进行验证、以确保 IC 不会过热。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的回复。 以上答案让我想知道电路是否正常工作。 即使 NMOS 关闭、体二极管仍会导通以保持 IC 正常工作。 由于辅助绕组仍在工作、Vdd 电容器不会放电。

    此致、

    Anand。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、您好!

    我认为 FET 漏极连接到驱动器而不是辅助回路。  使用 FET 下拉 DRV 引脚、电路应正常工作。  发生的情况  是、您将停止反激切换、该操作将阻止辅助绕组为 IC 供电。  驱动器仍将尝试驱动电流、但会使 VDD 电容器快速放电并关断器件。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Mike。 这对我很有帮助。

    此致、