This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930EVM:BQ76930EVM:充电放电环路

Guru**** 2782565 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76930EVM, BQSTUDIO, EV2400, BQ76930, BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/861492/bq76930evm-bq76930evm-charge-discharge-loop

器件型号:BQ76930EVM
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOBQ2026EVMEV2400BQ76930BQ78350-R1

大家好、

我对 BQ76930EVM 有一些疑问:

1) 1)我想对使用 BQ76930EVM 和 BQSTUDIO 的8节电池进行的电池模块执行周期寿命测试。 周期寿命测试执行预计会出现电荷放电周期(大约1000个周期)。  是否可以使用 BQSTUDIO 和 BQ76930EVM 在自动测试台上对电池模块进行充电/放电? 实际上、是否可以对 bqStudio 进行编程以重复发送充电和放电命令? 显然、除了 BQSTUDIO 和 BQ76930EVM、 还必须使用电源(充电阶段)和直流电子负载(放电)的自动管理。

2) 2) BQ76930EVM 的内容是什么? BQ2026EVM 是否一起存储一些信息?   在第1点执行测试需要内存?

3) 3) BQ76930EVM 可与 EV2300配合使用、还是仅需要 EV2400?

4) 4)我不想在我的8节电池模块上执行平衡、所以我不能进行平衡吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ciao Domenico、
    感谢您继续关注 BQ76930。 我们不在办公室(感恩节)、但我们的一名工程师将在我们回到办公室后立即回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Domenico:

    在这样的测试中、您必须循环使用电子负载和充电器、BQStudio 将仅报告监测计的状况。  您将需要一些可以与设备通信的控制软件和接口。  BQStudio 可以记录数据、但可能不适合1000个周期。   

    2. BQ76930EVM 未连接到 BQ2026EVM。  数据将通过 BQStudio 从 BQ76930EVM 上的 BQ78350-R1读取并存储在 PC 中的文件中。

    3. EV2300和 EV2400均支持 BQ76930 EVM

    4.您不需要进行平衡。  只需将 BQ78350-R1配置为不执行平衡。  请参阅其技术参考手册。