This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350:从 BQ78350更改为 BQ78350-R1

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, BQ78350-R1, BQ76920, BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/860787/bq78350-change-from-bq78350-to-bq78350-r1

器件型号:BQ78350
主题中讨论的其他器件:BQ76920BQ76930

你(们)好

现在不建议使用 BQ78350。

它可以由 BQ78350-R1替代、但在功能上不等效。

当我们将 BQ78350更改为 BQ78350-R1时、需要注意的一点是什么?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Na Na:

    BQ78350有一些不符合要求的行为、BQ78350-R1已经准备好。  没有准备好迁移文档来描述从 BQ78350到 BQ78350-R1的变化。 通常情况下、人们可能认为-R1是器件应该如何工作的、但添加了一些功能、因此它是不同的。  很难说出对您的实施最重要的是什么、因为问题各不相同。

    要了解差异   ,请参阅 ReleaseNotes.txt 以及-R1设备固件 www.ti.com/.../sluc594。  有关详细信息,请比较 BQ78350 (http://www.ti.com/lit/pdf/sluuan7 )和 BQ78350-R1 (http://www.ti.com/lit/pdf/sluubd3 )技术参考手册中的功能说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢你的答复。

    选择10节锂离子电池时、bq76920/930/940是否应与 bq78350-R1搭配使用?

    您能告诉我我们什么时候应该将配套器件与 bq78350一起使用吗?

    贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Na Na:

    对于10节电池、可使用 BQ76930。  BQ78350必须始终与 BQ769x0系列之一配合使用、它不会连接到其他器件以进行电池测量或电量监测。