This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28702:UCC28702

Guru**** 2573915 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28702, UCC28700EVM-068

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/834952/ucc28702-ucc28702

器件型号:UCC28702
主题中讨论的其他器件: UCC28700EVM-068

您好!

我们面临 UCC28702设计问题。 是从 WebBench 获取的。

无法打开电源。 UC28702的 VDD 引脚在21V 至8V 之间波动。

无法获取 DRV 脉冲。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    首先,我想与大家分享 UCC28702和 PSR 反激式控制器 http://www.ti.com/lit/an/slua783/slua783.pdf 上的以下调试应用手册。  本文档有助于解释如何调试此类问题。

    UCC28702器件内置了多种故障保护功能。  UCC28702数据表的第8.3.2节(第12页)详细介绍了所有各种故障保护。  当触发其中一个故障条件时、UCC28702将进入 UVLO 重启。  这将导致 UVLO 电压降至 VVDD (off)阈值、然后通过将 VDD 充电至 VDD (on)来自动重新启动。  如果在达到 VDD (on)时未清除故障条件、UCC28702将进入另一个故障关断周期。  这可能是导致 VDD 产生脉动波形的原因。

    我们建议您测量 VDD、VAUX (由于对寄生电容很敏感,因此不直接测量 VS 引脚)、CS 和 DRV 引脚,以查看导致关断的故障。  在此之后、我们建议您修改设计、以防止触发故障关断。  由于 Webench 是一种理想的计算器、因此它无法对真实电路中的某些部分进行仿真、例如寄生电容以及非理想组件和 PCB 迹线的电感、在使用工作台调试的设计中需要考虑这些因素。  

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您的数据和支持。 请找到我找到的随附波形。 绿色一个是栅极驱动、粉色一个是辅助电压、蓝色一个是 CS 引脚上的脉冲。 它似乎检测到 CS 引脚上的故障。请在   这方面向我提供指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    辅助波形(粉色)看起来不正确。  它应该与 UCC28702数据表中的图13/14 (第13/14页)相似。  我建议您验证您的布局是否遵循 UCC28702数据表第11.2节(第25页)中的建议。

    从您的测量结果中还可以看出、在 CS 引脚上施加的电压为10V。  这远远超过了该引脚的1.5V 故障关断限制和5V 绝对最大额定值。  我建议您验证该引脚是否被正确测量、如果是、请确保它未达到过流限制。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    我们验证了布局、看起来不错。 您能否确认电路和变压器设计是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RAM

    原理图上的连接看起来正确。

    我建议您使用我们的设计计算器 http://www.ti.com/lit/zip/sluc381 

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您的支持。

    我无法打开文件、因为我没有 Mathcad 工具。 您可以使用 Excel 格式共享文件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RAM

    这是 UCC28702 http://www.ti.com/lit/zip/sluc408的设计计算器的 Excel 版本

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您的支持。 已根据您的参考文件验证计算。

    根据此修改了值、并遵循 SLUA653C 参考设计并使用750312723 (Wurth) 变压器。

    但我们仍然面临同样的问题。 请您支持这方面的内容。

    提前感谢。

    Ramgopal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ramgopal

    根据我在9月3日的消息、我建议您验证 CS 引脚上的最大电压是多少。  您之前的波形显示施加到 CS 引脚的10V 电压、远远超过其5V 绝对最大额定值。

    您显示的辅助电压也不正确。  辅助绕组需要与 UCC28702数据表中的图13/14类似。  首先、我建议您验证您的传感没有任何带宽滤波器或任何其他频率限制。  变压器辅助绕组(引脚1-2)、VS 电阻分压器 R102和 R105以及 VS 引脚必须具有非常小的电流环路面积和小平面、以最大限度减小寄生电容和电感。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您的回复支持。

    我们根据 TI 评估板(SLUA653C)修改了我们的电路、并使用了推荐的变压器750312723)。

    我们使输出和电路功能正常。 它在 85-265VAC 的输入电压范围内工作正常。

    实际上、我们需要该设计、它应该在85-310VAC 输入范围内工作。 您能否 提出建议并需要考虑对评估板原理图的更改?

    并建议如何实现 EMI/EMC 合规性。  

    提前感谢。

    Ramgopal。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ramgopal

     变压器 750312723用于 EVM UCC28700EVM-068。  此设计包括变压器、专为90-265VAC 输入而设计。   

     为了修改此设计以在更高和更宽的电压范围内工作、您需要修改此设计。  您可以使用我们的 Excel 设计计算器 http://www.ti.com/lit/zip/sluc408 来确定需要更改的组件值。  另请注意、输入电压将高于电路板的最初设计值、因此我们建议您验证组件电压额定值和 PCB 间距是否足够。

     此致、

    Eric