This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM61460-Q1:"设计更新失败。 由于相位裕度小于35或大于120&quot、此设计不稳定;

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM61460-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/861401/webench-tools-lm61460-q1-design-update-failed-this-design-is-not-stable-due-phase-margin-either-smaller-than-35-or-greater-than-120

器件型号:LM61460-Q1

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、我在设计中将 LM61460-Q1用作稳压器、用于通过太阳能电池板为12V 铅酸电池充电。 (板上还有一个 VHF 接收器、这就是我之所以选择此 IC 的原因、是因为低辐射 EMI。)
当电池吸收面板的全部容量(高达5A)时、IC 将会出现压降、即未达到调节电压(14.4V)。 一旦电池达到14.4V、IC 将开始调节、电流将逐渐下降、而电池板的电压、即 Vin、将开始上升至18V 或19V。  经过一段时间后、将调整反馈分压器(n-FET 关闭、移除与反馈分压器底部电阻并联的电阻)、以将稳压电压降低至13.6V。 Iout 可能会降至非常低的电平、例如0.1A、而 Vin 将上升至接近电池板的20V 开路电压。
我不需要快速瞬态响应、而是需要稳定性。  当我在 Webench 中调整输入参数时、有时会显示串联 RC (1K 和10pF)与反馈分压器顶部电阻并联。  会是什么  
在输入电压高达20V 且负载较低的14.4V 或13.6V 电压下进行调节时、稳定性的最佳值是什么?
如果输入的 I-out 最大值小于0.5A、Webench 会说"设计更新失败。 由于相位裕度小于35或大于120英寸
考虑到电池已充电且 IC 正在调节、 Iout 将降至远低于0.5A 的电平、这会让人有点担心。 我没有注意到数据表中提到的最小负载要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mathew:

    1.与反馈分压器并联的 RC (1K 和10pF)顶部电阻器用于改善瞬态,因此如果您不需要快速瞬态,可以打开 RC,它不会影响输出电压。

    2、对于 Iout 最大值小于0.5A 的情况、原因是它是一款6A 器件、如果 wenbench基 准配置了 Iomax 的40%的输出扼流圈、该值对于6A 转换器来说太大、因此 unstable.because 内部补偿和斜率补偿基于6A 输出电流。  通常对于0.5A、 该器件可在 PFM 下工作、具体取决于输出电压和电感。 因此、我们建议您仍然使用基于6A 和 sim 的电感器、以实现0.5A 输出电流条件。

    谢谢

    李丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Daniel。

    非常感谢。

    谢谢

    Matt。