This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25085:在低负载下采用突发或脉冲模式

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/861488/lm25085-burst-or-pulse-mode-at-low-loads

器件型号:LM25085

我已经设计了一个使用这个开关稳压器的电路、它似乎进入了一个只能被描述为脉冲模式的模式。 这是不同于连续或断续模式的独立模式。 在低负载时、情况会更好、MOSFET 完全关断时的间隙会随着电流消耗的增加而减小。 如果检查每个电流脉冲、可以看出此时稳压器处于连续或非连续模式。 是否有禁用此模式的方法。 理想情况下、我的输入电压为12V-24V (如果在24V 下不工作、这一点并不重要)。 我的输出为5V、电流消耗高达3安培。 此模式产生的纹波非常高、我想对此进行改进。 数据表中没有关于此模式的信息。 有关此模式的任何帮助或信息都将非常有用。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以尝试将其用作指南。 如果您向下滚动、您可以找到一个计算器来选择 IC 周围的组件

    http://www.ti.com/product/LM25085/toolssoftware

    或者、您也可以使用 webench 检查您的设计并确保组件选择正确

    谢谢

    -Arief