This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210-Q1:电感器非常热!!

Guru**** 1142300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/834856/tps40210-q1-inductor-is-very-hot

器件型号:TPS40210-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS40210

您好!

我遇到了耦合电感器的温度问题。 (SRF1280A-4R7Y)当我在输入 电压为14V 的16.5V 输出侧施加1.0A 电流时、电感器的温度高达72°C MOSFET 和二极管温度接近62°C 您是否有任何减少电感器发热的建议?

输入电压:5-35V

输出电压:16.5V

输出电流、最大值:1.2A

L:SRF1280A-4R7Y

MOSFET:NVMFS5C673NL

二极管:V8P6HM3

此外、附加电路在实验中运行良好、但该电路在仿真中不起作用。 我认为 TPS40210的模型在仿真中不正确。

 

此致、

Bulent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bulent、

    感谢您使用 TPS40210进行设计。  您是否正在使用 PSpice?  当仿真无法运行时、您会得到什么错误消息?

    关于您的第一个问题、您能否显示两个开关节点的一些示波器图片?  

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bulent、

    我是否可以假设问题已解决? 让我关闭此主题、但欢迎您通过添加新帖子重新打开它。

    谢谢、

    Youhao