This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD18540Q5B:针对 LM25116 5V 16A 设计的 FET 建议。

Guru**** 2561810 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25116, CSD18540Q5B, CSD18531Q5A, CSD18563Q5A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/861491/csd18540q5b-fet-recommendation-for-a-5v-16a-design-of-lm25116

器件型号:CSD18540Q5B
主题中讨论的其他器件:LM25116CSD18531Q5ACSD18563Q5A

您好!

我的客户考虑将 LM25116用于24Vin、5V16A 设计。 通过使用选择工具、我得到了如下 FET 建议。 但根据  CSD18540Q5B 的 RθJA μ W (50°C/W)、 温度将非常高。 请建议 CSD18540Q5B 是否适合这种情况。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yue、

    感谢您考虑我们的 FET。

    您使用的 Rth 为 Rthja、PCB 上安装的部件的 Rth 应为 Rthjc、当我将您的条件放在工具中时、我建议使用的60V 电压将 CSD18540Q5B 用作低侧 FET、而 CSD18563Q5A 用作高侧 FET。 对于低侧、您甚至可以考虑使用 CSD18531Q5A (成本低于 CSD18540Q5B)。 FET 的所有功率损耗均低于3W、可在典型应用中进行管理。

    有关 FET 封装的典型功率耗散能力、请参阅此处撰写的博客