This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 在 PWR 开/关测试中 TPS43060损坏

Guru**** 2395805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS43060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/832591/tps43060-damaged-in-pwr-on-off-test-roud

主题中讨论的其他器件:TPS43060

连接后、Vbus 是24V DC_PWR、单位为。、在 PWR 开/关测试期间 ,tps43060将在 1500次测试后损坏。
我们想知道,如果有人建议解决这个问题,TKS sincerelye2e.ti.com/.../sys_5F00_attachment.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您发帖。  我想我昨天回答了,但不知怎么说,我的答复可能不会得到解决。  您的原理图中没有明显的线索来说明这是如何发生的。  为了帮助我们更好地了解该问题、您能否在 PWR 开/关测试期间发送一些关键波形、如 SW 节点、Vin 和 Vout。  需要概览和放大示波器图片。

    还请提供以下信息:  

    • 测试期间的输入电压压压摆率是多少?
    • 测试期间的负载条件是什么?
    • 打开和关闭的时间间隔是多少?  

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Youhao

    首先、请注意 TKS。根据您的建议、捕获了一些关键波形。

    以下是您的问题的一些信息:

    (1)如 INPUT_ZoomIn 所示、输入电压从5V 上升到20V 的成本约为1.5ms。

    (2)在测试过程中、MOSFET Q27切断了输出电压、热电阻几乎没有负载、电流量将始终由超高容量电容器储能。

    (3)在测试过程中、导通时间为46秒、关断时间为6 秒

    谢谢

    e2e.ti.com/.../KeyWaveform.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、我无法打开波形文件。  您能 重新压缩一下、让我看看吗?

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉。

    我再试一次,然后粘贴照片。

    e2e.ti.com/.../8032.Desktop.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    24V 直流 输入_概述:

    Input_ZoomIn:

    SW_Zoomin2:

    SW_Zoomin1:

    SW_Zoomin3.

    SW_概述:

    Vout_Overview:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢。  我尝试理解这些波形。  为什么它这么吵?  我是否可以打扰您执行以下测试:

    (1)通过输入电压应用启动。  我需要在1ms/div 的时间刻度看到它。  监控输入电压、输出电压和软件。  0A 和满载两个波形。

    (2)阶跃负载响应。  电路运行后、请执行步进负载测试、并让负载电流从0A 更改为满载、同时从50%更改为满载。  重复设置步进负载50%脉冲宽度、即高负载持续5ms、低负载或无负载持续5ms。  监控 Iout、Vin 和 Vout。  范围时间刻度5ms/div。  Vout 信号交流耦合。

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、是否有任何更新的信息? 或者、我可以假设问题已解决?  让我在此关闭此主题、但欢迎您通过添加包含所需信息的新帖子来重新打开它。

    谢谢、

    Youhao