This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:向 VCS 添加偏置电压以降低功耗

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/861392/ucc2897a-add-a-bias-to-the-vcs-to-make-the-power-consumption-lower

器件型号:UCC2897A

大家好、

VCS 阈值 太大、因此电流感  应电阻器的功率损耗很大。 我们需要检查是否可以向 VCS 添加偏置电压以 降低  功耗 。  例如 、电阻 分压器 Vref 或 Vin。 您对   可以 使用的解决方案是否有一些建议? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Frank、

    UCC2897A 的 VCS 阈值为0.5V、您可以 向 CS 输入添加直流偏置、以实现更低的电流限制。
    UCC180x 数据表中介绍了该方法:

    使用这种降低功率损耗方法的问题在于、它使系统对噪声拾取更敏感。
    CS 引脚上已经有 RC 滤波器用于滤除开关噪声、如果添加失调电压、则可能需要减少这种滤波。

    一种更好的方法可能是考虑使用电流互感器。
    您可以使用电流互感器替换电源上的分流电阻器、感应功率从 RCS^2降低到 RCS^2/N
    其中是电流互感器的匝数比

    此致

    John