This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24725A:ACFET 在启动期间烧坏

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24725A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/860810/bq24725a-acfet-get-burned-during-start-up

器件型号:BQ24725A

大家好、

    我的客户在其电路板上使用了多个 bq24725a。

    他们发现其中一些器件在启动期间会烧坏 ACFET。

    在捕获 ACDRV、CMSR、Vin 和 Q1的电流波形后、他们观察到 Vin 在浪涌电流发生前下降。

    这将产生高达50A 的浪涌电流并使 Q1烧坏。

  

    ACFET 的低 Vth 或高增益(Id 与 VGS)参数错误是否会导致启动期间短路?

    目前、在用增益较低的1替换 ACFET 后、波形似乎恢复正常、浪涌电流降至7A。

    您会给我们一些方向。

谢谢

此致、

Edward

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:

    FET 用作开关、因此我不知道其小信号增益如何影响性能。  我怀疑与 FET 安全工作区和 ACDRV 引起的软启动导通时间以及从栅极到源极的附加电容有关。  FET 数据表应具有显示指定时间内电流量的曲线。   

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

      感谢您的快速回复。  

      持续30uS 的50A 浪涌电流以及大约15V 的 ACFET VDS 确实达到了 FET 的 SOA。

      我将帮助客户放大 ACFET 的栅极和源极之间的电容、以查看任何改进。

    谢谢

    此致、

    Edward

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edward、

    如果您看到如此高的浪涌电流、则可能意味着 BATFET 在输入 ACFET/RBFET 导通时仍处于关闭过程中。  

    BATFET 关断和 ACFET/RBFET 导通之间必须有足够的导通延迟。  

    因此、如果 BATFET 关断延迟过大或 ACFET/RBFET 导通延迟过小、则很可能会出现类似的情况。

    此致、

    Joel H