This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28019A:用于3KW 应用的 UCC28019A

Guru**** 2507315 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28019A, UCC28070A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/861408/ucc28019a-ucc28019a-for-3kwatts-application

器件型号:UCC28019A
主题中讨论的其他器件: UCC28070A

大家好、

 UCC28019A 是否适合3KW 应用? 如果没有、有哪些限制? 因为 DS 表示它适用于100W 至2KW。

非常感谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yang、

    我 UCC28019A 的数据表将其应用限制在2kW 以下、老实说、对于此类高功率级别、我建议使用诸如 UCC28070A 的交错式 CCM 控制器。  

    请查找随附的采用 UCC28070A 的3kW 电源参考设计。

    http://www.ti.com/tool/PMP4259

    此致、

    区域