This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF5045A-Q1:REF5045A-Q1

Guru**** 1152950 points
Other Parts Discussed in Thread: REF5045A-Q1, REF5045
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/860362/ref5045a-q1-ref5045a-q1

器件型号:REF5045A-Q1
主题中讨论的其他器件: REF5045

 REF5045A-Q1的输入电压范围   

您好!  

我计划使用 REF5045A-Q1来获得低漂移和精密电压、这将是我的振荡器的控制电压(VCOCXO)。 我对其输入电压范围有一些疑问。 在产品数据表中、7.5输入电压范围部分下的 VIN =(VOUT + 0.2V)至18V  

如数据表中所示、当我们查看"图10时、 静态电流与输入电压间的关系"图中显示 、IQ 电流不会在5-18V 的电压范围之间变化(在25°C 时大多稳定)。 这是否意味着、如果我向输入引脚 Vin (引脚2)提供9V 电压、  REF5045A-Q1是否仍 会产生 数据表中给出的4.5V 电压?  


2.还是可以在 VIN =(VOUT + 0.2V)至18V 之间提供任何电压?

或者 是否有任何标称输入电压必须作为 REF5045A-Q1的输入电压(至引脚2)才能产生4.5V 输出?  


提前感谢您、  

Huriye ÖZDEMİR ć。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Huriye、

    REF5045的 Iq 不会随 Vin 增大、它仍将输出4.5V 电压。 因此、您可以提供4.5V + 0.2V 至18V 之间的任何电压、并在空载条件下在 VIN 上具有相同的 IQ。 这包括4.7V 至18V。 0.2V 是将在更高电流中增加但不会增加太多的压降电压。

    如果我错过了什么、请纠正我的问题。

    如果您需要使用中的 REF5045示例、请查看使用 REF5045的设计原理图

    -Marcoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcoo、

    感谢您花时间回答问题。  

    在您发送的设计中、对于所有示例、Vin 均为5V、这样才能确保自己;例如、当我为输入引脚输出提供 Vin = 12V 电压时、 Vout 将为4.5V、如 REF5045A-Q1的数据表中所示。   对吧?  



    H.Ö  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、正确。 规范 tbat 保证这是在 Ref5045上非常低的线路调节

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcoo、

    非常感谢 您花时间回答问题。  


    最好。

    H.Ö