主题中讨论的其他器件: REF5045
REF5045A-Q1的输入电压范围
您好!
我计划使用 REF5045A-Q1来获得低漂移和精密电压、这将是我的振荡器的控制电压(VCOCXO)。 我对其输入电压范围有一些疑问。 在产品数据表中、7.5输入电压范围部分下的 VIN =(VOUT + 0.2V)至18V
如数据表中所示、当我们查看"图10时、 静态电流与输入电压间的关系"图中显示 、IQ 电流不会在5-18V 的电压范围之间变化(在25°C 时大多稳定)。 这是否意味着、如果我向输入引脚 Vin (引脚2)提供9V 电压、 REF5045A-Q1是否仍 会产生 数据表中给出的4.5V 电压?
2.还是可以在 VIN =(VOUT + 0.2V)至18V 之间提供任何电压?
或者 是否有任何标称输入电压必须作为 REF5045A-Q1的输入电压(至引脚2)才能产生4.5V 输出?
提前感谢您、
Huriye ÖZDEMİR ć。