This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 高温直流/直流转换器:

Guru**** 2813705 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62110-HT, TPS40200-HT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/860907/high-temperature-dc-dc-converter

主题中讨论的其他器件:TPS62110-HTTPS40200-HT

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我们正在寻求解决老问题的方法、即如何在高温下实现高效转换。

项目:Vin=40VDC:Vo=+12V 和-12V @1A (24W 功率) 0.5V 调节是可以接受的。

温度范围 A:100'C 至125'C 我们需要 B:125-150'C、最后 C:150'C 至175'C

1.您会建议使用哪种拓扑的 a/b/c 温度范围,我们是否可以使用相同的拓扑?

2.您能否推荐我们可能用于所有三个开发阶段的 TI 器件?

提前感谢您的帮助。

维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    据我所知、我们只有额定结温高达150摄氏度的电源稳压器。

    此设计的最低环境温度要求为125摄氏度、因此需要大量的24W 输出功率。

    此外、我想您将无法找到符合这些温度等级的无源组件? X7R 电介质的额定温度高达125摄氏度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marshall_Beck、您好!

    TI 有一个额定电压为175'C 的稳压器 TPS62110-HT LT8610也可在210°C 的温度下运行

    通过使用8XR 电容器、我们可以将热性能提高到210'C

    我们正在寻找多达/-12V 直流/直流转换器电路的链接我将查看每个链接、以检查它如何适应电压/温度范围。

    因此、请尽可能多地使用应用电路。

    提前感谢您的帮助和注意事项。

    维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要44V 输入电压?

    这是控制器

    http://www.ti.com/product/TPS40200-HT

    我不知道转换器或模块具有高温度范围。 新产品专注于更高的结温额定值、但上面的 p/n 是满足要求的产品的一个示例。

    如果您想进行非隔离式设计、可以通过反相降压/升压创建负电源。

    如果您需要更多有关设计的帮助、请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marshell_Beck、您好!

    我已经了解了 TPS40200-HT (100美元)、令人印象深刻的是、我们目前使用的是 Analog LT8610AX (105美元)。 TI 器件的明显优势是线性器件在42V 电压下工作时的工作电压。

    感谢您的帮助、我们将为您订购一些产品并进行试用。

    再次感谢、非常感谢。

    谢谢

    维克多