This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54331:TPS54331、15V 输入、12v 输出、具有上升沿抖动

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/861287/tps54331-tps54331-15v-input-12v-output-with-rising-edge-jitter

器件型号:TPS54331

15V 输入、12V 输出上升沿抖动、原因可能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是正常现象、开关频率在启动期间发生变化、您可以检查 SW 波形。 数据表中的表2显示了开关频率与 Vsense 之间的关系。

    肖恩